我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
在Citect中,怎么计算标签所占的内存空间?
问题描述:
在Citect中,怎么计算标签所占的内存空间?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

在Vijeo Citect中,一个标签所占用的内存为:(30个字节+名称长度+1)字节。如果有10000个平均名称长度为16个字符的标签,将占用(30+16+1)x 10000=470000个字节