我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
在Vi jeo Citect V7.3中,系统硬件最低要求有明显的变化,变化是?
问题描述:
在Vi jeo Citect V7.3中,系统硬件最低要求有明显的变化,变化是?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

V7.3最低配置

V7.2最低配置

处理器速度

2GHz

1GHz

RAM

2GB客户端,4GB服务器

500MB

可用磁盘空间

160GB

80GB或160GB(运行Web服务器)

图形适配器(屏幕分辨率)

64MB的VRAM

64MB的VRAM