我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
在Vijeo Citect V7.3中,系统软件最低要求有明显的变化,变化是?
问题描述:
在Vijeo Citect V7.3中,系统软件最低要求有明显的变化,变化是?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

V7.3最低配置

V7.2最低配置

Windows 7

SP1(32位和64位)

SP要求(32位和64位)

Windows XP Professional

SP3(32位和64位)

SP2或者SP3(32位和64位)

Windows Vista

SP2(32位和64位)

SP2(32位和64位)

Windows Server 2008 Standard Edition

SP2(32位和64位)

SP1或者SP2(32位和64位)

Windows Server 2008 R2

SP1(32位和64位)

无具体要求

Microsoft.NET Framework 4.0

4.0

3.5 SP1