我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
在Vijeo Citect V7.3中,软件保护与之前的版本有什么不一样?
问题描述:
在Vijeo Citect V7.3中,软件保护与之前的版本有什么不一样?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

Vijeo Citect V7.3已支持两种不同软件许可模型:

1、 继承之前版本,使用Sentinel许可产品SafeNet硬件dongle

2、 使用与PC属性锁定的FLEXERA许可,使用FLEXERA SafeNet硬件dongle