我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
在Vijeo Citect V7.3中,多了Library_Controls包含工程,其作用是?
问题描述:
在Vijeo Citect V7.3中,多了Library_Controls包含工程,其作用是?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

Vijeo Citect V7.3比之前版本多出一个Library_Controls包含工程,该工程包含一系列通用UI控件精灵,例如:树试图、数据表和滚动条等。且该工程时不可编译的。