问题描述:
Vijeo Citect 报错“超出内核队列”,怎么处理?所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA解决方法:
当建的IO设备数量比较大,会报“超出内核任务”,此时可以修改【Kernel】Task内核任务数量,在同一个IOServer下建的端口数量比较大时,会报“超出内核队列”,该错误是由于同一个IO服务器下的端口数过大造成,降低同一个IO服务器下的端口数量,不超过300-350即可。(详见KB6226)
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
当建的IO设备数量比较大,会报“超出内核任务”,此时可以修改【Kernel】Task内核任务数量,在同一个IOServer下建的端口数量比较大时,会报“超出内核队列”,该错误是由于同一个IO服务器下的端口数过大造成,降低同一个IO服务器下的端口数量,不超过300-350即可。(详见KB6226)
是否有帮助?