我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Vijeo Citect 与Twido通过Modbus RTU通信时,用Modscan可以扫描到却连接不上,是什么原因?
问题描述:
Vijeo Citect 与Twido通过Modbus RTU通信时,用Modscan可以扫描到却连接不上,是什么原因?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

通过编程电缆TSXPCX1031-C连接至服务器,当TSXPCX1031-C上的开关拨至“1”时,用Modscan可以扫描到缺通信却连不上显示#Bad,应该将拨码开关拨至“3”的位置即可正常通信。