我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Vijeo Citect 中怎么对一个数值进行“四舍五入”运算?
问题描述:
Vijeo Citect 中怎么对一个数值进行“四舍五入”运算?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

可通过Round(Number,Places)函数,例如:

Variable=Round(0.784,2);精确到小数点后面2位,值应该为0.78

Variable=Round(123.45,-1);精确到小数点前面1位,值应该为120.0