我们今天能为您提供什么帮助?

Vijeo Citect通过Modbus TCP/IP转Modbus RS485设备通信,怎么配置?

问题描述:
Vijeo Citect通过Modbus TCP/IP转Modbus RS485设备通信,怎么配置?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

建立一个驱动为Modbus TCP/IP的I/O设备,设置好网关的IP地址及端口号。然后添加不同【编号】及【地址】,共【端口】与【板】的I/O设备。