我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Vijeo Citect能否无法导入Unity Pro变量表中数字开头的变量?
问题描述:
Vijeo Citect能否无法导入Unity Pro变量表中数字开头的变量?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

Vijeo Citect无法导入Unity Pro变量表中数字开头的变量,数字开头的变量不符合Vijeo Citect 变量命令规则。Vijeo Citect标签名称必须以字母字符(A-Z 或 a-z)或下划线字符 (_) 开头。后面的字符必须是字母字符(A-Z 或 a-z)、数字字符 (0 - 9)、反斜杠字符 (\) 或下划线字符 (_)。使用任何其它字符都将导致编译器出错。