我们今天能为您提供什么帮助?

怎样在Cicode中建立计算公式,以便需要的变量都可以来调用该公式?

问题描述:
怎样在Cicode中建立计算公式,以便需要的变量都可以来调用该公式?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

比如变量自加1的公式,有两种脚本的编写方式

1,

INT FUNCTION ABC(INT iTag)

INT temp=iTag+1;

RETURN(temp);

END

调用格式:I1=ABC(I1)  I1是您定义的整型变量

2,

FUNCTION DEF(STRING STAGNAME)

INT INT1

INT1=TagRead(STAGNAME);

INT1=INT1+1;

TagWrite(STAGNAME,INT1);

END

调用格式DEF("I1")   I1是您定义的整型变量