我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
为什么在客户端上调用COM系列的函数不执行,服务器上调用却可以正常执行?
问题描述:
为什么在客户端上调用COM系列的函数不执行,服务器上调用却可以正常执行?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

这是因为在citect帮助中明确指出ComClose(), ComOpen(), ComRead(), ComReset(), ComWrite(),SerialKey()函数不能使用在客户端上,但是如果客户端想调用这些函数可以建立一个事件或者在刚开始运行工程的时候调用。