我们今天能为您提供什么帮助?

如何在citect graphics builder中实现精确绘图?

问题描述:
如何在citect graphics builder中实现精确绘图?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

由于页面的分辨率在创建页面的时候固定,因此在编写画面的时候无法放大或者缩小,可以使用view菜单下的show zoom功能实现页面的局部放大,此时在页面上会出现一个局部放大的窗口,指导鼠标的当前位置。