我们今天能为您提供什么帮助?

怎样修改过程分析器中每个变量的Span Time的值?

问题描述:
怎样修改过程分析器中每个变量的Span Time的值?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

1,先点击添加趋势标签

2,然后选择每个趋势标签,并点击Edit Span按钮,如下图进行设置每个趋势标签的Span Time跨度值。

3,设置好以后点击过程分析器右上角的保存按钮,保存成.pav的文件,下载运行的时候在点击打开文件夹调用已经设置好的pav文件,这样就可以显示配置好的趋势曲线了。