我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Vijeo Citect 与M2x8通信时,M2x8的%MX在Citect里怎么对应?
问题描述:
Vijeo Citect 与M2x8通信时,M2x8的%MX在Citect里怎么对应?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

在Somachine中,双字、字、位的对应关系如下:

由于%MX为非标准的Modbus地址,可以采取字中取位的方式读取%MX变量

Citect

M2x8 PLC

400000.7……400000.0

%MX0.7…%MX0.0

%MB0

%MW0

%MD0

400000.15……400000.8

%MX1.7…%MX1.0

%MB1

400001.7……400001.0

%MX2.7…%MX2.0

%MB2

%MW1

400001.15……400001.8

%MX3.7…%MX3.0

%MB3

400002.7……400002.0

%MX4.7…%MX4.0

%MB4

%MW2

%MD1

400002.15……400002.8

%MX5.7…%MX5.0

%MB5

400003.7……400003.0

%MX6.7…%MX6.0

%MB6

%MW3

400003.15……400003.8

%MX7.7…%MX7.0

%MB7