问题描述:
哪些版本Vijeo Citect 可以使用Timeset()功能块? 所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA解决方法:
Timeout()在V7.0中可以正常使用,但在V7.10中暂停使用该函数,在Vijeo Citect V7.2中又恢复使用该函数。所以在V7.10中使用该函数会报错:Function is no longer in use。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
Timeout()在V7.0中可以正常使用,但在V7.10中暂停使用该函数,在Vijeo Citect V7.2中又恢复使用该函数。所以在V7.10中使用该函数会报错:Function is no longer in use。
是否有帮助?