我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Vijeo Citect客户端与服务器通信不上有哪些原因?
问题描述:
Vijeo Citect客户端与服务器通信不上有哪些原因?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

1、 客户端与服务器之间应该相互之间能拼通

2、 客户端工程的网络地址应该是服务器网卡的IP地址

3、 走计算机设置向导时,客户端与服务器都应该选择“网络模式”,不应该选择“独立机”

4、 走计算机设置向导时,客户端与服务器的“配置服务器密码”必须一致。