我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
StruxureWare SCADA Expert 7.40中新增加了EcoStruxure Web服务器,什么是EcoStruxure Web服务器?
问题描述:
StruxureWare SCADA Expert 7.40(Vijeo Citect V7.40)中新增加的EcoStruxure Web服务器描述

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

EWS 服务从调用方法 EWS 客户端需要证书和用户凭据身份验证。

EWS 服务的用户应该在系统中定义的有效 Citect 用户-> 用户窗体。

EWS 服务使用 ctapi 调用来访问变量的标签,这样,INI [CtAPI] 远程应将参数设置为 1 如果Vijeo Citect以单个进程或多进程模式运行。