我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Vijeo Citect >=V7.2版本软件在“进入页面时”调用函数Loginform()函数时为什么登录之后还弹出登录对话框?
问题描述:
Vijeo Citect >=V7.2版本软件在“进入页面时”调用函数Loginform()函数时为什么登录之后还弹出登录对话框?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

如下图所示,“进入页面时”调用函数时,只执行一次,“页面显示时”调用函数,循环执行。

在“进入页面时”调用函数Loginform()函数时,当登录到用户成功时,都会重新刷新一次页面,相当于再进入一次页面,从而再调用一次Loginform()函数,这样周而复始有了“循环”的效果。可用事件实现进入页面时登录到用户的功能。