我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Citect和第三方仪表通过Modbus通信不成功,仪表只有%IW变量?
问题描述:
Citect和第三方仪表通过Modbus通信不成功,仪表只有%IW变量?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

客户使用modscan软件可以跟仪表通信,但是Citect不能通信,排除了波特率,奇偶校验等参数的设置问题,还需要在配置文件中添加一个参数[Modbus] InitType=4,是因为仪表中只有输入变量%IW,所以将Citect的起始通信地址也修改成300000开头的地址。