问题描述:
Vijeo Designer的Web Gate控件在Citect上调用,怎样实现一个控件可以切换查看多个屏页面?所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA解决方法:
可以通过配置控件的TargetIpAddress属性切换到不同触摸屏的IP地址上。
具体操作如下
1, 在控件的TargetIpAddress属性上链接一个字符串变量
2, 建立多个按钮,并分别输入不同触摸屏的IP,如下图


是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
可以通过配置控件的TargetIpAddress属性切换到不同触摸屏的IP地址上。
具体操作如下
1, 在控件的TargetIpAddress属性上链接一个字符串变量
2, 建立多个按钮,并分别输入不同触摸屏的IP,如下图


是否有帮助?