Citect的并口加密狗是否可以更换成USB加密狗,如果可以订货号是多少?
所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA解决方法:
是可以更换的,如果只是更换加密狗,而加密狗内部的信息不升级,那么Citect SCADA和Vijeo Citect的订货号分别如下
Citect SCADA加密狗由并口升级到USB的订货号是CT109923和CT109401
Vijeo Citect加密狗由并口升级到USB的订货号是VJC109922和VJC109401
是否有帮助?


是可以更换的,如果只是更换加密狗,而加密狗内部的信息不升级,那么Citect SCADA和Vijeo Citect的订货号分别如下
Citect SCADA加密狗由并口升级到USB的订货号是CT109923和CT109401
Vijeo Citect加密狗由并口升级到USB的订货号是VJC109922和VJC109401
是否有帮助?