我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Citect 7.4已经设置了PageMenu,但是运行工程的时候菜单栏上出现了一些PageMenu中并没有配置的菜单,什么原因?
问题描述:
Citect 7.4已经设置了PageMenu,但是运行工程的时候菜单栏上出现了一些PageMenu中并没有配置的菜单,什么原因?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

由于客户的工程中添加了[Page]AddDefaultMenu=2参数,此参数分别等于0,1,2时的解释如下

0 - 不添加缺省菜单项,菜单将根据在菜单配置数据库中定义的内容植入菜单

1 - 在没有于一般页面的菜单配置中定义内容(即:具有空白页面字段的菜单配置记录)。

2 - 即使配置了菜单也添加缺省菜单

所以客户需要将此参数的Value=0即可,也就是[Page]AddDefaultMenu=0