我们今天能为您提供什么帮助?

Citect的服务器和客户端通信配置详解?

问题描述:
Citect的服务器和客户端通信配置详解?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

1, Citect工程编辑器—网络地址—建立一个网络地址并输入服务器的网络地址,编译工程。

2, 关闭服务器和客户端的防火墙

3, Citect工程编辑器—工具--计算机设置向导,服务器为服务器和控制客户端角色;客户端为控制客户端角色

4, 计算机设置向导—选择网络模式

5, 计算机设置向导—服务器认证中的密码和确认密码,在两台机器中要一致