我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
怎样调整File页面上记录条中的字体大小和颜色?
问题描述:
怎样调整File页面上记录条中的字体大小和颜色?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

可以使用函数DspFile()和DspFont()实现,具体脚本如下

DspFile(21, DspFont("Arial", -20, White, Transparent),24,200 );

其中-20代表字体大小,如果此处的参数是整数代表像素,如果是负数代表磅