我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Citect和PLC通信,为了节省带宽,怎样设置写入数据后断开通信?
问题描述:
Citect和PLC通信,为了节省带宽,怎样设置写入数据后断开通信?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

为了节省带宽,客户已经设置了IODevice中的定制功能,但是发现此功能的读写都是按照一定周期来执行的,客户的要求是执行读操作可以按照一定周期读,但是执行写操作的时候可以随时写,不需要等待,那么可以在写操作中调用以下函数

IODevicecontrol(“IOdeviceName”,7,1)

Sleep(2)

Wirte action

Sleep(2)

IODevicecontrol(“IODeviceName”,8,1)