Citect Server上的File页面可以正常查看到设备保存下来的txt文件内容,但是在Web客户端上无法查看到,什么原因?
问题描述:
Citect Server上的File页面可以正常查看到设备保存下来的txt文件内容,但是在Web客户端上无法查看到,什么原因?所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA解决方法:
Citect 7.4版本软件使用Example工程做演示
1, Example进入File页面的命令是DisplayOperlog()

2, 然后查询到此函数

3, 由于里面的文件路径是指向data文件夹的txt文件,但是web 客户端是指向环境变量中的一个路径TMP路径

所以web中指向的文件夹路径是如下面图片的下方

4, 首先需要将server上的data文件夹共享,然后将脚本的路径修改成网络路径,web客户端才可以指向citect server的data文件夹上的txt文件,最后修改脚本如下

重新运行server工程和web客户端,就可以正常读到您data文件夹中的txt文件了

是否有帮助?