我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Citect的一个页面上有两个或者多个集群中的变量进行数值显示,那么怎样设置?
问题描述:
Citect的一个页面上有两个或者多个集群中的变量进行数值显示,那么怎样设置?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

每个数值显示的变量前面都要加集群名字,比如C1.variable1 , C2.variable2(C1,C2代表集群名字,variable1,variable2代表变量名字)

如果一个页面上都是显示同一集群的变量,那么每个object中只链接变量名即可,可以不用加集群名做前缀,但是在页面属性中必须选择归属的集群名称。