问题描述:
Vijeo Citect中为什么ctTagRead()函数读取一个变量只能显示二位小数?所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA解决方法:
ctTagRead()函数默认为读取二位小数,可以通过设置参数[CtAPI]RoundToFormat=0 该参数值为0时,表明不参照默认格式二位小数,为1时参照格式,且默认情况下为1.
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
ctTagRead()函数默认为读取二位小数,可以通过设置参数[CtAPI]RoundToFormat=0 该参数值为0时,表明不参照默认格式二位小数,为1时参照格式,且默认情况下为1.
是否有帮助?