问题描述:
Vijeo Citect 中报错“Array size exceeded”如何处理?所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA解决方法:
减低数组的长度。Vijeo Citect 在使用数组时都有一个2048 Bits的限制,如果该数组为Int型,数组长度不超过2048/16=128,如果是Real型,则长度不超过2048/32=64。
是否有帮助?


我们的品牌
欢迎访问施耐德电气网站
减低数组的长度。Vijeo Citect 在使用数组时都有一个2048 Bits的限制,如果该数组为Int型,数组长度不超过2048/16=128,如果是Real型,则长度不超过2048/32=64。
是否有帮助?