我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Vijeo Citect 运行时工程读写的机制是怎样的?
问题描述:
Vijeo Citect 运行时工程读写的机制是怎样的?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

Vijeo Citect 被配置为使用网络模式时,在没有任何用户登录的情况下,工程运行状态将被设定为 View-Only(仅可查看),通过修改参数:[LAN]securelogin=0可对工程组件进行写。但在 Standalone(单机)的模式下,用户无需登录即可拥有对工程组件的读/写权限,前提是没有配置区域和权限。