我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
如何在Vijeo Citect中显示Quantum SOE时标模块的报警信息?
问题描述:
如何在Vijeo Citect中显示Quantum SOE时标模块的报警信息?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

Quantum的140ERT85420 SOE模块信号的时标,在Unity软件中是以结构变量类型存储的,格式如下所示:

1、  在Unity中将变量时间戳中的小时、分钟以及毫秒部分的时间,转换为毫秒为单位进行表示:如10时20分13秒900毫秒 转换结果为 (10x3600+20x60+13)x1000+900=37213900( ms )

2、  在Citect软件中,建立一个带时间戳的报警变量,在时间表达式中引用这个变量

3、  在Citect软件中,设置参数 [Alarm]HresType=7 ,意为以十进制表示的24小时制的毫秒时钟

4、  在报警分类中,设置报警格式为" {DATE,25}^t{TIME,10}^t{Millisec,10}^t {DESC,32} "

显示结果如下: