我们今天能为您提供什么帮助?

Citect 7.4软件的模拟量报警中的设定值(setpoint),偏差(deviation)和死区(deadband)怎样使用?

问题描述:
Citect 7.4软件的模拟量报警中的设定值(setpoint),偏差(deviation)和死区(deadband)怎样使用?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

Variable Tag:I1变量

Setpoint:I2变量

Deviation:10 常数

Deadband:5 常数

以下就用I1,I2,10,5来表达

1, 当I1的值大于60,则报高限报警;使报警消失,必须I1的值小于或者等于60-5

当I1的值小于10,则报低限报警;使报警消失,必须I1的值大于或者等于10+5

2, 当I1和I2的值之差大于10的时候,报偏差报警;使报警消失,必须I1,I2的值之差小于10