我们今天能为您提供什么帮助?

电脑上的IIS 端口如果和其他设备的端口号冲突,怎样修改电脑上的IIS端口(默认是80)?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

以下设置是在Windows7操作系统上的设置,其他操作系统同理

控制面板--系统和安全----管理工具----Internet Information Services (IIS) Manager

此处默认是80,点击Edit按钮我将端口修改成8001

修改好端口以后,当Citect调用web客户端的时候需要输入的地址是,请见下图

http://localhost:8001/Citect/ (本机测试

http://IP:8001/Citect/ (远程测试)