我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Citect和西门子PLC通信时,哪些协议可以由PSdirect 驱动替代?
问题描述:
Citect和西门子PLC通信时,哪些协议可以由PSdirect 驱动替代?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

当您配置完快速通信向导以后,如果IO设备中的协议是以下几种,那么这些协议都可以由PSdirect驱动来替代

S7NT - Siemens Softnet systems

S7NTSP - Siemens misaligned real addressing

SINEC - Siemens TF Systems for S5

Applicom - Layer 4 for S5

TINECWIN,TINECNT, TIDIRECT – Simatic TI via CP1434 H1 card

SQUARED - Square D Ethernet