我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Citect 是否支持OPC AE(Alarm and Events)?
问题描述:
Citect 是否支持OPC AE(Alarm and Events)?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

Citect支持OPC DA服务器2.0和1.0,但是并不能直接支持OPC AE服务器

不过可以通过第三方的产品,使用这些产品的OPC AE客户端将事件保存到数据库或者文件中,Citect可以从数据库或者文件中收集这些信息,然后通过AlarmNotifyVarChange()函数将数据读取到Citect上。