我们今天能为您提供什么帮助?

Citect的rtf文件过大,会报 “Maximum report size exceeded”错误,怎样解决?

问题描述:
Citect的rtf文件过大,会报 “Maximum report size exceeded”错误,怎样解决?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

这个错误是由于生成的预处理报表文件大小超过了64K,在编译的过程中,会将报表转换成Cicode进行编译,Cicode限制是不能超过64K。如果已经产生了这个错误,请尽量压缩报表文件的内容和大小,或者将一个报表拆分成多个报表。