我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Citect自带的报表功能,当在报表中包含图片(JPG\BMP)时怎样设置打印?
问题描述:
Citect自带的报表功能,当在报表中包含图片(JPG\BMP)时怎样设置打印?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

首先,报表格式文件是有大小限制的,确认图片足够小,最好小于20K。如果图片过大会报” Cicode Function greater than 64K”错误。

设置设备时,type类型选择ASCII_DEV;设置报表时保存.RTF格式的文件。

下面的例子RTF文件保存路径是'c:\testreport.rtf',并且Microsoft Wordpad将被用于打开文件并且输出文件到默认的打印机。

EXAMPLE:

在RTF文件中写入下面脚本

{CICODE}

Tasknew("PrintReport",0);

{END}

建立一个Cicode Function如下

FUNCTION PrintReport()

Sleep(1);

Exec("c:\Program Files\Windows NT\Accessories\Wordpad.exe /p c:\testreport.rtf",6);

END