我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
多数字量报警的定义?
所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

在工程编辑器报警菜单下面有一个多数字量报警,如下图,定义的状态详解如下

状态和描述:

以下八个状态代表任何可能的标签参数值组合(描述最多 8 个字符,状态 1 个字符)。这些标签按标签 C、标签 B、标签 A 的顺序表示。

-状态 000 - 所有 3 个标签均为 false

-状态 00A - 标签 C B false,标签 A true

-状态 0B0 - 标签 C A false,标签 B true

-状态 0BA - 标签 C false,标签 B A true

-状态 C00 - 标签 C true,标签 B A false

-状态 C0A - 标签 C A true,标签 B false

-状态 CB0 - 标签 C B true,标签 A false

-状态 CBA - 所有 3 个标签均为 true

对于每个状态,多数字量报警对话框中都包含两个字段。在第一个字段中,可以输入描述(例如,健康已停止),最多八个字符。在第二个字段中,可以指明状态是否会触发报警。参数值为1表示报警状态,参数值为0表示不触发报警。