我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Citect怎样实现点击报警页面的报警条就可以定位到该报警变量所在的页面?
问题描述:
怎样实现点击报警页面的报警条就可以定位到该报警变量所在的页面?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

首先在数字量报警,模拟量报警或者高级报警的help菜单中选择该报警变量所在的页面

如果建立一个XP风格的报警页面,运行工程,当报警发生时,双击报警条即可定位到要跳转的页面

如果建立一个Tab_style风格或者SxW_Style风格的报警页面,双击报警条不会直接跳转到help选择的页面,不过可以右键单击报警条,然后选择帮助才可以跳转,见下图