我们今天能为您提供什么帮助?

一个超大页面(比如分辨率是2048*768)是否可以扩展到两个显示器上显示,每个显示器各显示一半的画面(1024*768)?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

可以的,只要将显示器属性中的屏幕扩展到第二个屏幕,超大页面就可以自动将一半的页面扩展到第二个屏上。

但是也有一个局限,就是双屏显示和超大页面显示不能同时实现,如果工程中只有一个超大页面,其他页面都是正常尺寸的,那么其他页面只能在一个显示屏上显示