我们的品牌

欢迎访问施耐德电气网站

欢迎访问我们的网站。
		
我们今天能为您提供什么帮助?
Citect使用UserCreateForm()和UserCreate()函数时发现在Runtime建立好用户以后,无法马上登陆,需要重启Citect工程才可以登录刚刚新建立的用户,为什么?
问题描述:
Citect使用UserCreateForm()和UserCreate()函数时发现在Runtime建立好用户以后,无法马上登陆,需要重启Citect工程才可以登录刚刚新建立的用户,为什么?

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

UserCreateForm()和UserCreate()函数当使用在报警服务器上时,Runtime建立好用户以后,不需要重新启动Citect工程,就可以直接登录。但是如果这两个函数使用在非报警服务器上时,就需要重新启动Citect工程,建立的用户才生效,可以正常登录。