我们今天能为您提供什么帮助?

Tesys系列接触器为何有多个A1,A2端子?

问题描述:
Tesys系列接触器有多个A1,A2端子的原因。

所属产品线:
国产TeSys Deca 控制继电器; 进口TeSys Deca接触器

解决方法:

A1,A2是Tesys 系列接触器的线圈接线端子,可以任意选取一对A1和A2来控制接触器线圈,多个A1和A2端子的设计,是考虑选用螺钉夹紧连接的线圈抑流器模块时方便安装,与线圈的接线互不影响。