我们今天能为您提供什么帮助?

GVAE*3弹簧接线端子型触点模块可以与哪些GV断路器配合使用?

问题描述:
GVAE*3弹簧接线端子模块可以与哪些GV断路器配合使用?

所属产品线:
电动机断路器

解决方法:

GVAE*3弹簧接线端子型的触点模块配合断路器说明如下:

1、GVAED0113、GVAED1013可以和GV3P、GV3L系列断路器配合使用;

2、GVAE113、GVAE203可以和GV3P、GV3L、GV2ME*3(弹簧接线端子)系列断路器配合使用,普通螺钉夹紧端子的GV2ME*系列断路器不能安装GVAE113、GVAE203,否则会遮挡主回路的接线端子的紧固螺钉孔,如下图。

说明:

GVAED0113、GVAED1013不在国内销售。