我们今天能为您提供什么帮助?

LAD311与GV2AF4组合安装时,固定卡子怎么选择和使用?

问题描述:
LAD311与GV2AF4组合安装时,固定卡子怎么选择和使用?

所属产品线:
国产TeSys Deca GV2电动机断路器; 进口TeSys Deca GV2电动机断路器

解决方法:

LAD311与GV2AF4组合安装时,固定卡子的选择和使用需要注意两个问题:

1、接线端子为非螺钉夹紧的接触器,安装直流线圈与交流线圈接触器时固定卡子的朝向不同,参考下图左边的示意;

2、接线端子为螺钉夹紧的接触器,需要将出厂安装的固定夹子拆除,使用附件中的固定夹子,错误的选择固定的卡子可能出现无法固定或安装错位等情况出现,参考下图右边的示意。