我们今天能为您提供什么帮助?

可插拔式中间继电器触点的动作时间?

问题描述:
可插拔式中间继电器触点的动作时间?

所属产品线:
Harmony 电磁式继电器

解决方法:

详细内容请参考相关样本。

型号

线圈类型

线圈通电到常开触点接通的时间

线圈断电到常闭触点接通的时间

RXM*A/ RXM*C

RUM/RPF

交流

20ms

20ms

直流

RXM*L

交流

≤20ms

≤20ms

直流

RSB

交流

约12ms

约10ms

直流

约9ms

约4ms

RPM

交流

RPM1/RPM4    20ms

PRM2/RPM3    25ms

20ms

直流

RPM1/RPM4    20ms

PRM2/RPM3    25ms

20ms

RSL

直流

最大12ms

最大5ms