安全继电器XPSAT用XPSATE替换有何区别?
问题描述:
安全继电器XPSAT用XPSATE替换有何区别?所属产品线:
Preventa XPS安全继电器模块解决方法:
XPSATE 从功能上可以接近替代XPSAT,都是用于急停按钮和限位开关的监控,可根据下表替换:
| 供电电压 | 老型号 | 新型号* |
| 24VAC/DC | XPS-AT5110 | XPS-ATE5110 |
| 120VAC | XPS-AT3410 | XPS-ATE3410 |
| 230VAC | XPS-AT3710 | XPS-ATE3710 |
| *新型号可在末尾加字母P变为端子可拆卸的型号 | ||
它们之间的区别主要有:
1.外观尺寸不同:XPSAT 尺寸为 90*78*120(宽,高,深,mm);XPSATE 尺寸为45*99*114(宽,高,深,mm)。
2.安全输出通道不同:XPSAT有5个N/O安全输出,其中2个为延时输出;而XPSATE有5个N/O安全输出,其中3个为延时输出。
附加输出通道不同:XPSAT有1个N/C附加输出通道;而XPSATE有4个固态附加输出通道
具体端子对比如下:
接线端子图对比如下:
是否有帮助?