我们今天能为您提供什么帮助?

ATV610变频器正面LED指示灯分别表示什么含义?

问题描述:
ATV610变频器正面LED指示灯分别表示什么含义?

所属产品线:
ATV610变频器

解决方法:

ATV610产品前端LED如图所示:

LED指示灯具体的颜色和状态如下表所示:

编号

颜色

状态

表示含义

1

绿色

闪烁(Blinking

准备就绪

快闪(Flickering

加速或减速

常亮

运行

2

红色

闪烁(Blinking

警告

常亮

操作状态故障

3

黄色

闪烁(Blinking

Modbus通讯正常

4

绿色

常亮

现场总线模块:通讯正常

5

红色

常亮

现场总线模块:通讯检测到错误

闪烁(Blinking

现场总线模块:设置不正确

备注

快闪(Flickering):亮和暗的时间等长,频率大概是10HZ,亮大约50ms,暗大约50ms

闪烁(Blinking):亮和暗的时间等长,频率大概是2.5HZ,亮大约200ms,暗大约200ms