ATV610变频器如何设置预设速度功能?
问题描述:
ATV610变频器如何设置预设速度功能?所属产品线:
ATV610变频器解决方法:
ATV610变频器如何进入菜单:菜单介绍
变频器接线图点右侧查看:接线图
为了避免其他功能冲突,请先恢复出厂设置,步骤请看:出厂设置
预设速度端子和速度对应关系:对应关系
预设速度操作视频:操作视频
按OK键进入下级菜单,按ESC键返回上级菜单,水平方向的右边是左边的子菜单,竖直方向是同级菜单。
功能描述:启停命令为端子,DI3和DI4分别控制30、50HZ两个频率。
设置步骤:
1,变频器启动命令为端子启停。

2,DI3和DI4端子分别控制30HZ和50HZ两个预设速度。

参数设置是否正确检测步骤:先把DI1与+24导通让变频器运行。24V单独和DI3接通,输出频率30HZ,24V单独和LI4接通,输出频率50HZ。
是否有帮助?