我们今天能为您提供什么帮助?

Citect中怎样将报警保存到数据库或者硬盘的文件上?

问题描述:
Citect中将报警保存到数据库或者硬盘的文件上。

所属产品线:
AVEVA™ Plant SCADA

解决方法:

报警的保存主要使用的是“设备”来进行设置,下面介绍将实时报警和历史报警分别保存到Access数据库和硬盘文件的操作。

1.  建立设备:

2. 由于在报警分类中需要同时调用保存到硬盘和保存到数据库的设备,所以需要建立两个组,alarm组包括alarm_to_hard和alarm_to_db两个设备:

Summary组包括summary_to_hard和summary_to_db两个设备

3.建立报警分类,分类号是1,summary设备手动填写summary组名,log设备手动填写alarm组名:

4. 在报警标签中填写分类号;

5. 数据库中的建立两个表,名称分别是alarm_table和summary_table;

6. 数据库的表中编辑字段和数据类型:

7.  在控制面板-管理工具-数据源中建立一个数据源,数据源名称:todb;数据源类型(Microsoft Access Driver(*.mdb))然后链接您的数据库*.mdb文件:

8.  修改一下日期和时间的格式,控制面板-区域和语言-时间格式是HH:SS:MM,短日期格式是yyyy-mm-dd,长日期格式也是yyyy-mm-dd(如果没有可以手动复制粘贴):